NHA2779006-12

Tastenfunktionen

Auf dem Messgerät können einzelne Tasten und Tastenkombinationen gedrückt werden.
Symbol Beschreibung
Zur Navigation in der Elementliste nach unten.
  2 Sekunden lang gedrückt halten. Zur Verschiebung des Cursors nach links.
Zur Navigation in der Elementliste nach oben.
  2 Sekunden lang gedrückt halten. Zur Verschiebung des Cursors nach rechts.
Zur Auswahl eines Parameters.
  2 Sekunden lang gedrückt halten. Zum Aufrufen oder Verlassen der Seite „Clear“.

   

Zum Aufrufen oder Verlassen der Seite „Setup“.

 

Zum Aufrufen oder Verlassen der Seite „Diagnostics“.

   

Zum Sperren oder Entsperren einer Messgeräteseite.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.