NHA2779006-11

Alarmprioritäten

Jeder Alarm hat eine Prioritätsstufe, anhand derer Sie zwischen Ereignissen unterscheiden können, die sofortiges Handeln erfordern, und solchen, die keinen Eingriff erfordern.
Alarmpriorität Alarmanzeige-Benachrichtigung und -Aufzeichnungsmethode
Alarm-LED Alarmprotokollierung
High Blinkt, während der Alarm aktiv ist. Aufzeichnung im Alarmprotokoll
Medium Blinkt, während der Alarm aktiv ist. Aufzeichnung im Alarmprotokoll
Low Blinkt, während der Alarm aktiv ist. Aufzeichnung im Alarmprotokoll
None Keine Aktivität Aufzeichnung nur im Ereignisprotokoll
HINWEIS: Die Alarm-LED-Benachrichtigung erfolgt nur, wenn die Alarm-/Energieimpuls-LED für Alarme konfiguriert ist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?