NHA2779006-12

Tastenfunktionen für die Bearbeitung von Einrichtungsparametern

Auf dem Messgerät können zur Bearbeitung der Einrichtungsparameter einzelne Tasten und Tastenkombinationen gedrückt werden.
Modus Taste Funktion
Setup-Menü

Blinkende Ziffer: Zum Verringern des numerischen Werts.

Blinkender Wert: Zum Anzeigen des nächsten Werts in der Liste.

Blinkender Dezimalpunkt: Zum Verschieben des Dezimalpunkts nach links.

Blinkende Ziffer: Zum Erhöhen des numerischen Werts.

Blinkender Wert: Zum Anzeigen des vorherigen Werts in der Liste.

Blinkender Dezimalpunkt: Zum Verschieben des Dezimalpunkts nach rechts.

2 Sekunden lang gedrückt halten.

Blinkende Ziffer/Blinkender Dezimalpunkt: Zum Verschieben der Cursorposition nach links.

2 Sekunden lang gedrückt halten.

Blinkende Ziffer/Blinkender Dezimalpunkt: Zum Verschieben der Cursorposition nach rechts.

Zum Auswählen eines Parameters, um die Werte zu bearbeiten.

Zum Auswählen konfigurierter Parameterwerte.

Zum Speichern der am Einrichtungsparameter vorgenommenen Änderungen.

  

Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ aufzurufen.

Beenden Sie „Setup“ mit der gleichen Tastenfolge.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.