NHA2779006-11

LED mit ION Setup für Alarme konfigurieren

Sie können die Messgerät-LED mit ION Setup für Alarme konfigurieren:
  1. Öffnen Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an. Anweisungen hierzu finden Sie in der ION Setup-Hilfe.
  2. Navigieren Sie zu Energy Pulsing.
  3. Wählen Sie Front Panel LED aus und klicken Sie auf Edit.
  4. Stellen Sie den Steuerungsmodus auf Alarm ein und klicken Sie OK.
  5. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?