NHA2779006-11

Alarmprotokoll

Alarmaufzeichnungen werden im Alarmverlaufsprotokoll des Messgeräts gespeichert.

Standardmäßig kann das Messgerät das Auftreten jedes Alarmzustands protokollieren. Wird ein Alarm ausgelöst, so wird er im Alarmprotokoll erfasst. Das Alarmprotokoll im Messgerät speichert den Alarmauslöse- und -abfallpunkt zusammen mit Datum und Uhrzeit der Alarme. Sie können das Alarmprotokoll anzeigen und auf Festplatte speichern sowie das Alarmprotokoll zurücksetzen, um die Daten aus dem Messgerät-Speicher zu löschen.

Das Messgerät speichert Alarmprotokolldaten im nichtflüchtigen Speicher. Die Größe eines Alarmprotokolls ist auf 40 Datensätze begrenzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?