NHA2779006-12

Messgerät-Bildschirmmenüs

Alle Bildschirme des Messgeräts sind entsprechend ihrer Funktion logisch organisiert. Indem Sie zuerst den entsprechenden Bildschirm der Ebene 1 (Bildschirm der obersten Ebene) auswählen, können Sie jeden verfügbaren Messgerät-Bildschirm aufrufen.

Auf dem Front-Bedienfeld des Messgeräts können Sie Parameterwerte anzeigen, Parameter konfigurieren, Mittelwertrücksetzungen durchführen, LED-Prüfungen durchführen und Messgerätdaten anzeigen. Jede dieser Funktionen kann durch Drücken der Aufwärts-, Abwärts- und OK-Tasten auf dem Front-Bedienfeld ausgeführt werden.

Diese Tastenaktionen führen je nach Messgerät-Modus zu unterschiedlichen Ergebnissen:

  • Anzeigemodus (Standard): Anzeigen der Parametermesswerte

  • Einrichtungsmodus: Konfigurieren eines Parameters

  • Löschmodus: Zurücksetzen von Messwerten

  • Sperrmodus: Sperren oder Entsperren eines Bildschirms

In diesem Abschnitt wird die Navigation über das Front-Bedienfeld in den einzelnen Modi beschrieben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.