NHA2779006-11

Messgerätkonfiguration mit ION Setup

Starten Sie ION Setup, erstellen Sie einen Standort (oder verwenden Sie ggf. einen vorhandenen Standort) und fügen Sie Ihr Messgerät zum Standort hinzu.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema „EasyLogic PM2000 Series Power Meter“ der ION Setup-Onlinehilfe oder im „ION setup device configuration guide“. Um eine Kopie herunterzuladen, rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach „ION setup device configuration guide“.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?