NHA2779006-12

Tastenfunktionen für die Anzeige des Diagnosebildschirms

Auf dem Messgerät können zur Anzeige des Diagnosebildschirms einzelne Tasten und Tastenkombinationen gedrückt werden.
Modus Taste Funktion
Setup-Menü Für die Navigation zum nächsten Bildschirm.
Für die Navigation zum vorherigen Bildschirm.
  

Halten Sie die Abwärts- und OK-Tasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den Diagnosebildschirm aufzurufen.

Verlassen Sie den Diagnosebildschirms mit der gleichen Tastenfolge.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.