NHA2779006-12

Kommunikationseinrichtung

Nach der Verdrahtung der seriellen Kommunikationsschnittstellen des Messgeräts können Sie diese Schnittstellen so konfigurieren, dass Sie extern eine Verbindung zum Messgerät herstellen und mit Hilfe einer Gerätekonfigurationssoftware, wie z. B. ION Setup, das Messgerät konfigurieren können.

Auf dem Einrichtungsbildschirm können Sie die RS-485-Kommunikationsschnittstelle des Messgeräts so konfigurieren, dass Sie mithilfe von Software auf die Messgerätdaten zugreifen oder das Messgerät extern konfigurieren können.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kommunikation auf dem Einrichtungsbildschirm einzuschalten:

  1. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ aufzurufen.

  2. Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.

  3. Drücken Sie auf „OK“.

  4. Drücken Sie auf die Abwärtstaste, um einen Kommunikationsparameter (CoM) auszuwählen.

  5. Drücken Sie auf „OK“.

  6. Drücken Sie auf die Abwärtstaste, um on aus der Liste auszuwählen.

  7. Drücken Sie auf „OK“.

  8. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ zu beenden.

  9. Wählen Sie „Yes“ aus, um Ihre Einstellungen zu speichern.

RS-485-Kommunikationsschnittstellen-Parameter

Parameter Werte Beschreibung
Address 1 bis 247 Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikationsschleife unverwechselbar sein.
Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400 Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Parity – Anzahl der Stoppbits

Even – 1

Odd – 1

None – 2

Wählen Sie „None“ aus, wenn das Paritätsbit nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
HINWEIS: Neben den Kommunikationsparametern wird „ON / OFF / Retrofit (RTFT)“ angezeigt.
HINWEIS: Über „Retrofit“ können Sie Datenmodell-Altversionen auf Ihrem Gerät für die Kommunikation mit neueren Modellen konfigurieren (nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM2120 und PM2130).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.