NHA2779006-11

Rücksetzungen mit ION Setup durchführen

Mit Rücksetzungen können alle Daten eines bestimmten Typs, z. B. alle Energiewerte oder alle Minimal- und Maximalwerte, gelöscht werden.
  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
  3. Navigieren Sie zu Meter Resets.
  4. Wählen Sie einen Parameter für die Rücksetzung aus und klicken Sie auf Reset.
    Der ausgewählte Parameterwert wird gelöscht.

    Parameter zurücksetzen

    Option Beschreibung
    Meter Initialization Löscht alle in dieser Tabelle aufgelisteten Daten.
    Min/Max Löscht alle Minimal- und Maximalwertregister.
    Active Load Timer Setzt alle aktiven Last-Timer-Protokolle zurück.
    Demands Löscht alle Mittelwertregister.
    Peak Demands Löscht alle Spitzenmittelwerte.
    Energies Löscht alle kumulierten Energiewerte (kWh, kVArh, kVAh) und Betriebsstunden.
    Digital Outputs Löscht alle Werte der Digitalausgänge.
    Digital Output Counters Löscht alle Zähler der Digitalausgänge.
    Digital Output On Times Löscht alle Digitalausgänge in Zeitprotokollen.
    Status Input Counters Löscht alle Eingangszähler.
    Status Input On Times Löscht alle Eingaben in Zeitprotokollen.
    Alarm Counters Löscht alle Alarmzähler und Alarmprotokolle.
    Data Log #1 Löscht alle Datenprotokolle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?