NHA2779006-12

Datum und Uhrzeit einstellen

Über die Uhreinrichtung können Sie Datum und Uhrzeit des Messgeräts einstellen.
  1. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ aufzurufen.

  2. Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.

  3. Drücken Sie auf „OK“.

  4. Drücken Sie auf die Abwärtstaste, um die Parameter für Jahr, Datum und Uhrzeit auszuwählen.

  5. Drücken Sie auf „OK“.

  6. Drücken Sie auf die Abwärtstaste, um die Ziffern zu ändern.

    HINWEIS: Halten Sie die Abwärtstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Cursor zur nächsten Ziffer zu verschieben.
  7. Drücken Sie auf „OK“.

  8. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ zu beenden.

  9. Wählen Sie „Yes“ aus, um Ihre Einstellungen zu speichern.

HINWEIS: Die Messgerät-Uhrzeit muss immer auf die Ortszeit eingestellt oder mit ihr synchronisiert werden.

Parameter der Uhreinrichtung

Parameter Werte Beschreibung
Year YYYY Stellen Sie das aktuelle Jahr im auf dem Bildschirm angezeigten Format ein.
Date MM:DD Stellen Sie das aktuelle Datum im auf dem Bildschirm angezeigten Format ein, wobei das Datum mit „MM“ (Monat) und „TT“ (Tag) angegeben wird.
Hour HH:MM Verwenden Sie das 24-Stunden-Format, um die aktuelle Uhrzeit (Ortszeit) einzustellen, wobei die Zeit mit „HH“ (Stunde) und „MM“ (Minuten) angegeben wird.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.