NHA2779006-12

Mittelwertparameter

Der Mittelwert ist ein Maß des durchschnittlichen Verbrauchs (typischerweise Leistung oder Strom) für ein festes programmiertes Zeitintervall.

Einrichtungsparameter für Leistungs-/Strommittelwerte

Parameter Werte Beschreibung
Method
  • Thermisch: Ther

  • Zeitlich festgelegter Gleitblock: t.Sb

  • Zeitlich festgelegter Block: t.b

  • Zeitlich festgelegter Rollblock: t.rb

  • Befehlssynchronisierter Block: CS.b

  • Befehlssynchronisierter Rollblock: CS.rb

  • Uhrsynchronisierter Block: CL.b

  • Uhrsynchronisierter Rollblock: Cl.rb

HINWEIS: Die Befehls- und Uhrzeitsynchronisierungsmethoden gelten nur für Messgeräte mit einer RS-485-Kommunikationsschnittstelle.

Wählen Sie die geeignete Mittelwertberechnungsmethode für Ihre Anforderungen aus.

Interval 1–60

Stellen Sie das Mittelwertintervall (in Minuten) ein.

Subinterval (Aktualisierungszeit) 1–60

Gilt nur für die Rollblockmethoden.

Legen Sie fest, in wie viele gleich große Teilintervalle das Mittelwertintervall unterteilt werden soll.

Clock Sync Time 00:00–23:59

Gilt nur für die Uhrzeitsynchronisierungsmethoden (damit wird das Mittelwertintervall mit der internen Uhr des Messgeräts synchronisiert).

Legen Sie fest, zu welcher Uhrzeit der Mittelwert synchronisiert werden soll.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.