NHA2779006-12

Parameter löschen

Im Messgerät können verschiedene Parameter zurückgesetzt werden.
Parameter Beschreibung
Energy Setzt die Energiewerte zurück. Das Messgerät unterstützt das Rücksetzen der folgenden Parameterwerte:
  • Wirkenergie – Import/Export

  • Blindenergie – Import/Export

  • Scheinenergie – Import/Export

  • Betriebszeit

DM Wird für die Mittelwertsynchronisierungsfunktion verwendet. Das Messgerät unterstützt das Rücksetzen der folgenden Parameterwerte:
  • Letzter Mittelwert

  • Aktueller Mittelwert

  • Prognostizierender Mittelwert

Hi Lo Setzt die Minimal- und Maximalwerte (Min/Max) zurück. Das Messgerät unterstützt das Rücksetzen der folgenden Parameterwerte:
  • Durchschnitt V L-L

  • Durchschnitt V L-N

  • Durchschnittsstrom

  • Frequenz

  • Wirkleistung, gesamt

  • Scheinleistung, gesamt

  • Blindleistung, gesamt

  • Leistungsfaktor, gesamt

MD Setzt die maximalen Mittelwerte zurück.
  • W-, VA-, VAR- und Strommittelwert mit Zeitstempel

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.