NHA2779006-11

Display-Überblick

Über das Display können Sie verschiedene Aufgaben mit dem Messgerät ausführen, wie z. B. das Einrichten des Messgeräts, das Anzeigen von Datenbildschirmen oder das Durchführen von Rücksetzungen.

A

Phasenmessungen

VL-N, VL-L, I, kVA, kW, kVAR, PF, VTHD, ITHD

B

Mittelwertmessungen

DM, PrsDM, PrdDM, MD

C

RTC (gelb) / IO (grün)

D

Negativindikator

E

Navigationstaste

Zur Navigation nach unten

F

Energiemessungen

Scheinenergie, Wirkenergie und Blindenergie

G

Navigationstaste

Zur Navigation nach oben

H

OK

Eingabetaste

I

Energieimpuls-LED (rot)

Status-/Kommunikations-LED (grün)

J

x 1000-Indikator

K

Systemmessungen

Vavg, kVA, F, Iavg, kW, In, PFavg, kVAR, Iunb

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?