NHA2779006-11

Konventionen für Min/Max-Leistungsfaktorwerte

Das Messgerät verwendet eine spezifische Konvention für die Bestimmung der Minimal- und Maximalwerte des Leistungsfaktors.

  • Bei negativen LF-Werten ist der Minimal-LF-Wert der Messwert, der bei LF-Werten zwischen –0 und –1 dem Wert –0 am nächsten liegt. Bei positiven LF-Werten ist der Minimal-LF-Wert der Messwert, der bei LF-Werten zwischen +1 und +0 dem Wert +1 am nächsten liegt.

  • Bei negativen LF-Werten ist der Maximal-LF-Wert der Messwert, der bei LF-Werten zwischen –0 und –1 dem Wert –1 am nächsten liegt. Bei positiven LF-Werten ist der Maximal-LF-Wert der Messwert, der bei LF-Werten zwischen +1 und +0 dem Wert +0 am nächsten liegt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?