NHA2779006-12

Timer

Das Messgerät unterstützt einen aktiven Last-Timer, einen Messgerät-Betriebszeit-Timer und Last-Betriebsstunden.

Aktiver Last-Timer

Der aktive Last-Timer zeigt an, wie lange eine Last in Betrieb war, und zwar basierend auf dem angegebenen Mindeststrom für den Last-Timer-Sollwert.

Die aktiven Last-Timer-Daten können nur über die Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden.

Messgerät-Betriebszeit-Timer

Der Messgerät-Betriebszeit-Timer zeigt an, wie lange das Messgerät eingeschaltet war.

Last-Betriebsstunden

Die Last-Betriebsstunden zeigen an, wie lange die Last in Betrieb war, und zwar basierend auf der kumulierten Energie (empfangen und geliefert).

Der Last-Betriebsstunden-Zähler ist auf der Diagnoseseite verfügbar. Die Betriebsstunden werden mit 6 Ziffern für Stunden und 2 Ziffern für Minuten angezeigt. Diese Betriebsstundenzähler werden zusammen mit den Energiewerten zurückgesetzt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.