NHA2779006-11

Messgerätkonfiguration

Die Messgerätkonfiguration erfolgt über das Display oder über PowerLogic™ ION Setup.

ION Setup ist ein Tool zur Messgerätkonfiguration, das kostenlos unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter EasyLogic PM2000 Series Power Meter in der ION Setup-Onlinehilfe oder im Handbuch ION Setup device configuration guide. Um eine Kopie herunterzuladen, rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach ION Setup device configuration guide.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?