NHA2779006-11

Vorzeichenkonventionen für den Leistungsfaktor

Das Leistungsfaktorvorzeichen (LF-Vorzeichen) kann positiv oder negativ sein und wird von den Konventionen, die von den IEEE- oder IEC-Standards verwendet werden, definiert.

Sie können die Vorzeichenkonvention für den Leistungsfaktor (LF-Vorzeichen), die auf dem Display verwendet wird, auf IEC oder IEEE einstellen.

LF-Vorzeichenkonvention: IEC

Das LF-Vorzeichen korreliert mit der Richtung, in die die Wirkleistung (kW) fließt.

  • Quadrant 1 und 4: Bei positiver Wirkleistung (+kW) ist das LF-Vorzeichen positiv (+).

  • Quadrant 2 und 3: Bei negativer Wirkleistung (–kW) ist das LF-Vorzeichen negativ (–).

LF-Vorzeichenkonvention: IEEE

Das LF-Vorzeichen korreliert mit der LF-Lead/Lag-Konvention, d. h. der effektiven Lastart (induktiv oder kapazitiv):

  • Für eine kapazitive Last (LF vorauseilend, Quadranten 2 und 4) ist das LF-Vorzeichen positiv (+).

  • Für eine induktive Last (LF nacheilend, Quadranten 1 und 3) ist das LF-Vorzeichen negativ (–).

LF-Wert-Anzeige

Die erste Ziffer des LF-Werts gibt den Wert für „Nacheilend“ bzw. „Voreilend“ an.

„Nacheilend“ wird durch „i“ und „Voreilend“ durch "c" als erste Ziffer des LF-Werts angegeben.

HINWEIS: „i“ = induktive Last/nacheilender LF und „c“ = kapazitiver Last/voreilender LF.
HINWEIS: Ohne Last wird der LF-Wert als „- – - -“ angezeigt

Beispielbildschirm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?