NHA2779006-12

Bildschirm „Clear“ aufrufen

Sie können mithilfe der Tasten auf dem Messgerät-Displaybildschirm zum Bildschirm „Clear“ navigieren:
  1. Halten Sie die Taste „OK“ 2 Sekunden lang gedrückt.
  2. Drücken Sie auf die Aufwärtstaste, um „Yes“ auszuwählen.
  3. Drücken Sie auf „OK“.
  4. Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.
  5. Drücken Sie auf „OK“.
  6. Drücken Sie auf die Abwärts- oder Aufwärtstaste, um zum gewünschten Parameter für das Löschen der Werte zu navigieren.
  7. Halten Sie die Taste „OK“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm „Clear“ zu verlassen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.