NHA2779006-12

Spitzenmittelwert

Das Messgerät zeichnet die Spitzenwerte (oder Maximalwerte) für die kWD-, die kVARD- und die kVAD-Leistung (oder den Spitzenmittelwert) auf.

Die Spitze jedes Wertes ist der höchste Durchschnittswert seit der letzten Messgerätrücksetzung. Diese Werte werden im nichtflüchtigen Speicher des Messgeräts gespeichert.

Das Messgerät speichert auch Datum und Uhrzeit des Spitzenmittelwerts.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.