Relaisausgänge mit ION Setup konfigurieren
- Starten Sie ION Setup.
- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
- Navigieren Sie zu .
- Wählen Sie einen zu konfigurierenden Relaisausgang
aus und klicken Sie auf Edit.
Der Einrichtungsbildschirm für diesen Relaisausgang wird angezeigt.
- Geben Sie unter Label einen beschreibenden Namen für den Relaisausgang ein.
- Konfigurieren Sie die anderen Einrichtungsparameter nach Bedarf.
- Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen
zu speichern.
Über ION Setup verfügbare Einrichtungsparameter für Relaisausgänge
Parameter Werte Beschreibung Label
—
Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Relaisausgang einen beschreibenden Namen zuzuweisen.
Control Mode
External, Alarm
In diesem Feld wird angezeigt, wie der Relaisausgang funktioniert:
-
External: Der Relaisausgang wird entweder mithilfe von Software oder über eine SPS mit Befehlen ferngesteuert, die über die Kommunikationsschnittstellen übertragen werden.
-
Alarm: Der Relaisausgang ist mit dem Alarmsystem verknüpft. Das Messgerät sendet einen Impuls an den Relaisausgang, sobald ein Alarm ausgelöst wird.
Behavior Mode
Normal, Timed, Coil Hold
-
Normal: Dieser Modus gilt, wenn „Control Mode“ auf „Extern“ oder „Alarm“ eingestellt ist. Bei einem Auslöser für den externen Modus bleibt der Relaisausgang im geschlossenen Zustand, bis ein Öffnen-Befehl durch den Computer oder über die SPS gesendet wird. Bei einem Auslöser für den Alarmmodus bleibt der Relaisausgang im geschlossenen Zustand, bis der Abfallsollwert überschritten wird.
-
Timed: Der Relaisausgang bleibt für die im Einrichtungsregister „On Time“ definierte Periode im EIN-Zustand.
-
Coil Hold: Dieser Modus gilt, wenn „Control Mode“ auf „External“ oder „Alarm“ eingestellt ist. Für einen internen Alarm, der mit einem Relaisausgang verknüpft ist, müssen Sie „Behavior Mode“ auf „Coil Hold“ einstellen. Der Ausgang wird eingeschaltet, sobald der Befehl „Energize“ empfangen wird, und er wird ausgeschaltet, wenn der Befehl „Coil Hold Release“ empfangen wird. Bei Ausfall der Steuerspannung erinnert sich der Ausgang an den Zustand, im dem er war, als die Steuerspannung unterbrochen wurde, und kehrt zu diesem zurück.
On Time (s)
0 bis 9999
Mit dieser Einstellung wird die Impulsdauer (Einschaltdauer) in Sekunden festgelegt.
Select Alarms
Alle verfügbaren Alarme
Gilt, wenn „Control Mode“ auf „Alarm“ eingestellt ist. Wählen Sie einen oder mehrere Alarme aus, die überwacht werden sollen.
Associations
—
In diesem Feld werden zusätzliche Informationen angezeigt, wenn der Relaisausgang bereits mit einer anderen Messgerätfunktion verknüpft ist.
-