NHA2779006-11

Digitale Alarme

Digitale Alarme überwachen den EIN- oder AUS-Zustand der Digitaleingänge des Messgeräts.

Digitalalarm mit Sollwertverzögerung

Um Fehlauslösungen durch unregelmäßige Signale zu verhindern, können Sie Auslöse- und Abfallzeitverzögerungen für den digitalen Alarm einrichten.

A Auslösesollwert (1 = EIN) ΔT2 Abfallverzögerung (in Sekunden)
B Abfallsollwert (0 = AUS) EV2 Ende des Alarmzustandes
ΔT1 Auslöseverzögerung (in Sekunden) ΔT3 Alarmdauer (in Sekunden)
EV1 Start des Alarmzustandes    
HINWEIS: Um zu verhindern, dass das Alarmprotokoll mit unerwünschten Alarmauslösungen gefüllt wird, wird der digitale Alarm automatisch deaktiviert, falls der Digital- bzw. Statuseingang seinen Zustand mehr als 4 Mal innerhalb einer Sekunde bzw. mehr als 10 Mal innerhalb von zehn Sekunden ändert. In diesem Fall muss der Alarm über das Display oder über ION Setup erneut aktiviert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?