NHA2779006-12

ION Setup

Rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach ION Setup, um eine Kopie der Installationsdatei herunterzuladen.

Wenn bereits eine Version von ION Setup installiert ist, wird empfohlen, diese auf die neueste Version zu aktualisieren, damit Sie auf neue Funktionen oder Verbesserungen zugreifen und die auf Ihrem Gerät verfügbaren Funktionen korrekt konfigurieren können.

Anweisungen zur Verwendung von ION Setup finden Sie in der Onlinehilfe.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.