NHA2779006-12

Messgerät – Überblick

Die Messgeräte der PM2100-Reihe sind Digitalmessgeräte, die umfassende elektrische 3-Phasen-Messtechnik- und Lastmanagementfunktionen in einem kompakten und robusten Paket bieten.

Die Messgeräte erfüllen problemlos die hohen Anforderungen von Energieüberwachungs- und Kostenmanagement-Anwendungen. Alle Messgeräte der PM2100-Reihe entsprechen den Genauigkeitsstandards der Klasse 1 oder der Klasse 0.5S und bieten hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit in einem kompakten und einfach zu installierenden Format.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.