NHA2779006-11

Impulsausgang

HINWEIS: Nur zutreffend für das Messgerätmodell PM2110

Das Messgerät ist mit einem Impulsausgang (D1+, D1-) ausgestattet.

Die Impulsausgänge können für die folgende Anwendung konfiguriert werden:

  • Energieimpulsanwendungen, bei denen ein Empfängergerät den Energieverbrauch durch Zählung der k_h-Impulse bestimmt, die vom Impulsausgang des Messgeräts kommen.

Ein Impulsausgang ist für Spannungen von bis zu 40 V DC (max. 20 mA) ausgelegt. Für Anwendungen mit höherer Spannung ist ein externes Relais im Schaltstromkreis zu verwenden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?