NHA2779006-11

Leistungsqualität

Das Messgerät bietet die vollständige Messung, Aufzeichnung und Echtzeitmeldung von Oberwellendaten bis zur 15. Oberwelle (PM2120) bzw. bis zu 31. Oberwelle (PM2130) für alle Spannungs- und Stromeingänge

Folgende Leistungsqualitätsmessungen sind verfügbar:

  • PM2120: Einzelne ungerade Oberwellen bis zu 15. Ordnung (Spannung und Strom, pro Phase)

  • PM2130: Einzelne ungerade Oberwellen bis zu 31. Ordnung (Spannung und Strom, pro Phase)

  • Klirrfaktor (THD%) für Strom und Spannung (zeigt je nach ausgewählter Systemkonfiguration Phase-Phase oder Phase-Neutralleiter an)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?