NHA2779006-11

Tastenfunktionen für die Anzeige der Einrichtungsparameter

Auf dem Messgerät können zur Anzeige der Einrichtungsparameter einzelne Tasten und Tastenkombinationen gedrückt werden.
Modus Taste Funktion
Setup-Menü Für die Navigation zum nächsten Parameter-Konfigurationsbildschirm.
Für die Navigation zum vorherigen Parameter-Konfigurationsbildschirm.
Zum Aufrufen des Einrichtungsmodus, um den angezeigten Parameterwert zu konfigurieren.
  

Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ aufzurufen.

Beenden Sie „Setup“ mit der gleichen Tastenfolge.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?