NHA2779006-11

Leistungsfaktor-Registerformat

Das Messgerät führt einen einfachen Algorithmus für den LF-Wert aus und speichert diesen im LF-Register.

Jeder Leistungsfaktorwert (LF-Wert) besetzt ein Fließkommaregister für den Leistungsfaktor (LF-Register). Das Messgerät und die Software werten das LF-Register für alle Berichte oder Dateneingabefelder gemäß dem folgenden Diagramm aus:

Der LF-Wert wird mit der folgenden Formel anhand des LF-Registerwertes berechnet:

Quadrant LF-Bereich LF-Registerbereich LF-Formel

Quadrant 1

0 bis +1

0 bis +1

LF-Wert = LF-Registerwert

Quadrant 2

-1 bis 0

-2 bis -1

LF-Wert = (–2) – (LF-Registerwert)

Quadrant 3

0 bis -1

-1 bis 0

LF-Wert = LF-Registerwert

Quadrant 4

+1 bis 0

+1 bis +2

LF-Wert = (+2) – (LF-Registerwert)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?