NHA2779006-11

IO-LED-Anzeige

Die IO-LED zeigen Warnungen bzw. Informationen über die E/A-Aktivitäten des Messgeräts an. Die LED blinkt mit konstanter Geschwindigkeit, wenn das E/A-Modul am Messgerät angeschlossen ist.

A

IO-LED-Anzeige (grün)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?