NHA2779004-11

Alarmes logiques

Les alarmes numériques surveillent l’état marche/arrêt des entrées logiques ou d’état de l’appareil.

Alarme numérique avec délai d’activation ou de désactivation

Pour éviter les « fausses alertes » déclenchées par des signaux irréguliers, vous pouvez configurer un délai d'activation et de désactivation des alarmes numériques.

A Seuil d’activation (1 = activé) ΔT2 Délai de désactivation (en secondes)
B Seuil de désactivation (0 = désactivé) EV2 Fin de la condition d’alarme
ΔT1 Délai d’activation (en secondes) ΔT3 Durée d’alarme (en secondes)
EV1 Début de la condition d’alarme    
NOTE: Pour éviter de remplir le journal des alarmes avec des déclenchements parasites, l’alarme numérique est automatiquement désactivée si l’état de l’entrée logique ou d’état change plus de 4 fois en une seconde ou plus de 10 fois en dix secondes. Dans ce cas, vous devez rétablir l’alarme à l’aide de l’affichage ou de ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?