Conventions de signe des facteurs de puissance
Vous pouvez changer la convention de signe de facteur de puissance (signe de FP) utilisée sur l’afficheur entre CEI et IEEE.
Conventions de signe FP : CEI
Le signe de FP est mis en corrélation avec la direction du flux de la puissance réelle (kW).
-
Quadrants 1 et 4 : Pour la puissance active positive (+kW), le signe FP est positif (+).
-
Quadrants 2 et 3 : Pour la puissance active négative (–kW), le signe FP est négatif (–)
Conventions de signe FP : IEEE
Le signe de FP est mis en corrélation avec la convention d'avance/retard du FP, en d'autres termes, le type de charge effective (inductive ou capacitive) :
-
Pour une charge capacitive (FP en avance, quadrants 2 et 4), le signe de FP est positif (+).
-
Pour une charge inductive (FP en retard, quadrants 1 et 3), le signe de FP est négatif (-).
Affichage de la valeur de FP
Le premier caractère de la valeur de FP indique le retard ou l’avance.
Le retard est indiqué par la lettre « i », l’avance par la lettre « c ».
Exemple d’écran