NHA2779004-11

Configuration de l’appareil avec ION Setup

Lancez ION Setup, créez un site (ou, le cas échéant, utilisez un site existant), puis ajoutez l’appareil au site.

Reportez-vous aux sections relatives à l’appareil EasyLogic PM2000 dans le fichier d’aide ION Setup ou dans le guide de configuration matérielle ION Setup. Pour en télécharger une copie, rendez-vous sur www.se.com et recherchez « ION Setup device configuration guide ».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?