NHA2779004-11

Configuration de l'appareil

La configuration de l’appareil peut être effectuée à l’aide de l’afficheur ou via PowerLogic™ ION Setup.

ION Setup est un outil de configuration d'appareil téléchargeable gratuitement depuis le site www.se.com

Reportez-vous aux sections relatives à l’appareil EasyLogic PM2000 dans l’aide ION Setup ou dans le guide de configuration matérielle ION Setup. Pour en télécharger une copie, rendez-vous sur www.se.com et recherchez ION Setup device configuration guide.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?