NHA2779004-11

Menus de l’afficheur

Les écrans de l’appareil sont regroupés logiquement selon leur fonction. Pour accéder à l’écran de votre choix, sélectionnez d’abord l’écran de niveau 1 (niveau supérieur) qui le contient.

Le panneau avant de l’appareil permet d’afficher les valeurs de paramètres, de configurer les paramètres, d’effectuer des réinitialisations de valeurs moyennes, de vérifier les voyants LED et d’afficher des informations relatives à l’appareil. Chacune de ces opérations peut être accomplie à l’aide des touches Haut, Bas et OK du panneau avant.

Les actions sur ces touches donnent différents résultats selon le mode dans lequel se trouve l’appareil :

  • Mode affichage (par défaut) : afficher les mesures du paramètre

  • Mode configuration : configurer un paramètre

  • Mode effacement : réinitialiser les mesures

  • Mode verrouillage : verrouiller ou développer un écran

La présente section décrit la navigation dans le panneau avant pour chaque mode.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?