NHA2779004-11

Format de registre des facteurs de puissance

L’appareil applique un simple algorithme à la valeur de FP puis stocke le résultat dans le registre « FP ».

Chaque valeur de facteur de puissance (valeur FP) occupe un registre à virgule flottante pour le facteur de puissance (registre « FP »). L’appareil et le logiciel interprète le registre FP pour tous les champs de rapport ou de saisie de données d’après le diagramme suivant :

La valeur FP est calculée d’après la valeur du registre « PF » selon les formules suivantes :

Quadrant Plage FP Plage du registre FP Formule FP

Quadrant 1

0 à +1

0 à +1

Valeur FP = valeur du registre FP

Quadrant 2

-1 à 0

-2 à -1

Valeur FP = (–2) – (valeur du registre FP)

Quadrant 3

0 à -1

-1 à 0

Valeur FP = valeur du registre FP

Quadrant 4

+1 à 0

+1 à +2

Valeur FP = (+2) – (valeur du registre FP)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?