NHA2779004-11

Temporisateur

Des compteurs temporels sont disponibles pour la charge active, le temps de fonctionnement de l’appareil et la durée d’exécution de charge.

Compteur temporel de charge active

Indique combien de temps une charge a été active, d’après le courant minimum spécifié pour le réglage du compteur temporel de charge.

Les données du compteur temporel de charge active sont uniquement accessibles par le biais de la liaison de communication.

Compteur temporel de fonctionnement de l’appareil

Indique combien de temps l’appareil a été sous tension.

Heures d’exécution de charge

Les heures d’exécution de charge indiquent combien de temps une charge a été en exécution, d’après l’énergie accumulée, reçue et fournie.

Le compteur d’heures d’exécution de charge est disponible dans la page de diagnostic. Les heures d’exécution sont affichées sur 6 chiffres pour les heures et 2 chiffres pour les minutes. Tous les compteurs d’heures d’exécution sont remis à zéro en même temps que les valeurs d’énergie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?