NHA2779004-11

Affichage de l’écran Clear

Les boutons et l’afficheur permettent de naviguer jusqu’à l’écran Clear.
  1. Appuyez sur le bouton OK pendant 2 secondes.
  2. Appuyez sur le bouton Haut pour sélectionner Yes.
  3. Appuyez sur OK.
  4. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.
  5. Appuyez sur OK.
  6. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour naviguer jusqu’au paramètre souhaité et effacer les valeurs.
  7. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton OK pour quitter l’écran Clear.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?