DOCA0214ES–04

Descripción general

Un ATSE es un equipo que contiene uno o varios dispositivos de conmutación para desconectar circuitos de carga de una fuente y conectarlos a otra. Se trata de un equipo automático de conmutación de transferencia que incluye todas las entradas de detección, supervisión y lógica de control necesarias para transferir operaciones.

Los dos tipos de transición son:

  1. Transición abierta

  2. Transición con retardo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.