DOCA0214ES–04

Umbrales de subtensión

Campo

Descripción

Valor predeterminado

  • Caída: 10%

  • Recogida: 20% de caída de delta

Rango

La tensión delta oscila entre el 4 % y el 20 % de la tensión nominal: Podría ser 4-6-8-10-12-14-16-18-20 %.

Diferencial

El diferencial entre la caída y el retorno en Automatic HMI es fijo. El diferencial se establece en el 20 % del valor delta.

Secuencia de eventos

  • Cuando un sensor detecta una tensión por debajo de la tensión configurada de caída durante un período superior al retardo, considera que la tensión está fuera de rango.

  • Cuando un sensor detecta una tensión en el punto de retorno o por encima de este, considera que la tensión es aceptable.

Ejemplo de cálculo de subtensión de TransferPacT Automatic

Por ejemplo, Ue = 400 V, caída 10 % = 40 V

Diferencial entre caída y retorno = 40 V * 20 % = 8 V

La caída por subtensión es de 400 V - 40 V = 360 V

Retorno = 360 V + 8 V = 368 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?