DOCA0214ES–04

Condición de transferencia

A continuación, se indican las condiciones de transferencia automática:

  • Desviación de tensión: El controlador supervisa dos fuentes y utiliza umbrales de sobretensión y subtensión como condiciones para la transferencia de fuentes.

  • Desviación de frecuencia: El controlador supervisa dos fuentes y utiliza umbrales de sobrefrecuencia y subfrecuencia como condiciones para la transferencia de fuentes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?