DOCA0214ES–04

Principio de codificación

La referencia comercial del equipo de conmutación de transferencia automática (ATSE) y del equipo de conmutación de transferencia remota (RTSE) se codifica con características significativas para explicar el tipo de calibres de bastidor, el tipo de transición, el tipo de controlador, la tensión nominal, la corriente nominal y el número de polos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?