DOCA0214ES–04

Detecciones de conexiones erróneas del neutro

Campo

Descripción

Aplicaciones

  • Cuando esta función está activada para evitar una conexión incorrecta del cable del neutro, se activa una alarma.

  • Cuando esta función está activada y se detecta un neutro incorrecto, se muestra una alarma al usuario en la HMI (HMI de Active Automatic).

Valor predeterminado

Esta función se puede activar o desactivar. De forma predeterminada, está desactivada.

Criterios de detección

Considere únicamente la fuente de alimentación normal y determine si el neutro es incorrecto según la verificación de Van, Vbn, Vcn, Vab, Vbc, Vca.

Ejemplo: El neutro será incorrecto cuando la fuente de alimentación nominal sea de 380 V. Para un sistema de 380 V, la tensión de línea debe ser de 380 V y la tensión de fase de 220 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?