DOCA0214ES–04

Descripción general

El RTSE pasa a una posición estable después de recibir una señal de flanco ascendente. La señal de flanco ascendente no debe durar menos de 200 ms.

El RTSE permanecerá en la posición estable hasta que reciba una nueva señal. No responderá a la nueva señal cuando:

  • El regulador de posición está a la izquierda y el equipo del interruptor de transferencia está en modo de funcionamiento.

  • El equipo del interruptor de transferencia está en estado de alarma.

  • El equipo del conmutador de transferencia está ejecutando la acción de transferencia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?