Deslastrado y advertencia de disponibilidad
El deslastrado y la advertencia de disponibilidad es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Automatic y TransferPacT Active Automatic y que incluye las siguientes funciones:
-
Salida de deslastrado; se proporcionan 1 contacto seco NA y 1 contacto seco NC.
-
Advertencia disponible, se proporciona 1 contacto seco NA.
-
El indicador LED verde, ubicado en la parte superior del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.
-
Comunicación con la MCU principal en el ATSE.
-
Solo se permite instalar un deslastrado y advertencia de disponibilidad en un producto.
Restricción de deslastrado
Es posible que, en ocasiones, la alimentación alternativa (grupo electrógeno) no pueda permitirse todas las cargas. Una señal del controlador deslastrará algunas cargas no críticas.
El deslastrado enviará la señal después de activarse esta función.
Advertencia de disponibilidad de aplicaciones
Cuando el conmutador de transferencia no está en estado automático o se pierde la alimentación en dos fuentes, un contacto seco da la señal.
Una vez que se vuelva al estado automático o se recupere la alimentación, la señal se detendrá.
Bornes
Deslastrado: 1 NA + 1 NC
-
NO: LS1-LS4
-
NC: LS1-LS2
Cuando se inicia el deslastre de carga, se abre el terminal NC y se cierra el terminal NO.
Para la salida de estado: 1 NA
-
NO: AW1-AW2
Cuando se inicie la advertencia de disponibilidad, el terminal NO se cerrará.
Tipo de señal
Salida digital.
Rendimiento
|
Características eléctricas |
Capacidad |
|---|---|
|
Ui |
300 V |
|
Tensión máxima de salida |
250 V CA, 50/60 Hz o 30 V CC |
|
Corriente de salida máxima |
5 A |
|
Categoría de sobretensión |
III |
|
Grado de contaminación |
3 |
|
Altitud |
2000 m |
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).