Adaptador de conexión vertical
Los adaptadores de conexión vertical se utilizan para adaptar la conexión de la barra colectora del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic 800-1600 A.
Para adaptar la conexión del terminal de cable en los adaptadores de conexión vertical, conecte el adaptador del terminal de cable al adaptador de conexión vertical y, a continuación, conecte el terminal de cable al adaptador del terminal de cable. Para obtener más información, consulte Adaptador para terminal de cable.
Los adaptadores de conexión vertical se atornillan en el conmutador con los tornillos que se suministran con el adaptador.
La tabla siguiente proporciona la lista de adaptadores de conexión vertical:
|
Conmutador |
Número de polos |
Adaptadores de conexión vertical |
|---|---|---|
|
Bastidor 1A: De 800 a 1600 A |
3P |
33642 / LV833642SP |
|
4P |
33643 / LV833643SP |
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: BQT7680301