DOCA0214ES–04

Página Medida

  1. Seleccione Medición y pulse el botón OK para abrir las subpáginas correspondientes.

  2. Pulse los botones Arriba y Abajo para desplazarse hasta cada subpágina.

En la tabla siguiente, se proporcionan los detalles de las subpáginas de Medida:

Nombre de la subpágina

Función de la subpágina

Visualización

Medir

Muestra la lista desplazable de fuentes:

  • Utilice los botones hacia arriba y hacia abajo para la navegación.

  • Haga clic en las diferentes fuentes y tensiones para comprobar la información de tensión correspondiente.

Tensión SI o SII

Muestra el estado de la tensión de SI o SII:

  • Tensión de fase en tiempo real de SI o SII.

  • Frecuencia en tiempo real de SI o SII.

Otros SI

Muestra la lista desplazable de fuentes:

  • Utilice los botones hacia arriba y hacia abajo para la navegación.

  • Haga clic en las diferentes fuentes y otros elementos para comprobar la información de alimentación correspondiente.

Otros SI o SII

Muestra el estado de otros elementos de SI o SII:

  • Frecuencia en tiempo real de SI o SII.

  • Tasa de desequilibrio en tiempo real de SI o SII.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?