Adaptador para terminal de cable
Los adaptadores para terminal de cable se utilizan para adaptar la conexión de terminal en los adaptadores de conexión vertical del equipo de conmutación de transferencia Transferpact Active Automatic 800-1600 A.
Los adaptadores para terminales de cable se atornillan en el interruptor con los tornillos que se suministran con dichos adaptadores.
La tabla siguiente proporciona la lista de adaptadores de conexión vertical:
|
Conmutador |
Número de polos |
Adaptador de conexión vertical |
|---|---|---|
|
Bastidor 1A: De 800 a 1600 A |
3P |
33644 / LV833644SP |
|
4P |
33645 / LV833645SP |
Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: BQT7680301