DOCA0214ES–04

Caída de frecuencia y retorno


  • Valor de caída por sobrefrecuencia: Por encima de este valor, la frecuencia está fuera de rango y se inicia la transferencia.

  • Valor de retorno de sobrefrecuencia: Cuando la frecuencia regresa de una sobrefrecuencia, es condición indispensable volver a una situación normal.

  • Valor de caída por subfrecuencia: Por debajo de este valor, la frecuencia está fuera de rango y se inicia la transferencia.

  • Valor de retorno de subfrecuencia: Cuando la frecuencia regresa de una subfrecuencia, es condición indispensable volver a una situación normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?