DOCA0214ES–04

Subpágina Operaciones

NOTA: Cuando el ATSE TransferPacT se encienda por primera vez, se recomienda cambiar la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.

La siguiente tabla proporciona los detalles de las subpáginas Operaciones:

Nombre de la subpágina

Función de la subpágina

Visualización

Maniobras

La página Configuración y operación permite acceder a otras comprobaciones de mantenimiento en la pantalla. Haga clic en Operaciones para controlar el ATSE o confirmar la alarma.

Aviso de advertencia

Haga clic en Aviso de advertencia para cancelar la alarma.

Confirmar operación

La subpágina para Confirmar operación sirve para confirmar Aviso de advertencia.

Aviso de alarma

Haga clic en Aviso de alarma para cancelar la alarma.

Confirmar operación

La subpágina para Confirmar operación sirve para confirmar Aviso de alarma.

Control local

Haga clic en Control local para acceder al modo de control local.

  • Al abrir la primera página, el control local se deshabilita.

  • Haga clic en Habilitar control local para activar el modo de control local.

  • El control local no se puede habilitar en el modo de maneta, el modo de forzado ni el modo de protección contra incendios.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Control local.

Deshabilitar control local

Deshabilitar el control local es una subpágina de Control local.

Vuelva a seleccionar Deshabilitar el control local para salir del modo de control local.

NOTA: Si sale de esta página sin deshabilitar el modo de control local, el conmutador de transferencia permanecerá en el modo de control local hasta que se seleccione un modo de control de mayor prioridad.

en la parte inferior indica el modo de transferencia.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Control local.

Transferir a SI(N)

Transferir a SII(A)

Transferir a OFF

Las opciones Transferir a SI(NO) y Transferir a SII(A) dependen del estado de la fuente de destino; la opción Transferir a OFF, sin embargo, siempre está activa.

Después de habilitar el Control local, dispone de tres opciones:

  • Haga clic en Transferir a SI (N) para transferir el conmutador a la alimentación normal.

  • Haga clic en Transferir a SII(A) para transferir el conmutador a la alimentación alternativa.

  • Haga clic en Transferir a OFF para transferir el conmutador a la posición de apagado (OFF).

NOTA: La transferencia a N o A solo se realizará correctamente si el origen de destino está presente y dentro del rango.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Control local.

Control de comunicaciones

Haga clic en Control de comunicaciones para acceder al modo de control de comunicaciones.

Control de comunicaciones permite acceder a más operaciones de comunicaciones en la pantalla.

Transferir por comunicaciones

Transferir por comunicaciones es una subpágina de Control de comunicaciones.

Seleccione Transferir por comunicaciones para configurar la operación:

  • Activado: habilita la transferencia mediante la función com.

  • Desactivado: deshabilita la transferencia mediante la función com.

NOTA: La función está desactivada de forma predeterminada.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Transferir por comunicaciones. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Probar por comunicaciones

Probar por comunicaciones es una subpágina de Control de comunicaciones.

Seleccione Probar por comunicaciones para configurar la operación:

  • Activado: habilita la prueba mediante la función com.

  • Desactivado: deshabilita la prueba mediante la función com.

NOTA: La función está desactivada de forma predeterminada.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Probar por comunicaciones. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Prueba en carga

La subpágina Operaciones permite acceder a otras opciones de funcionamiento en la pantalla. Haga clic en Test en carga para acceder al modo de prueba.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Prueba en carga.

Prueba en curso

El icono indica que se ha iniciado la prueba. La prueba se puede interrumpir durante el proceso.

NOTA: Seleccione Esc y haga clic en OK para detener la prueba. El ATSE regresará al modo automático.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Prueba en carga.

Prueba sin carga

Haga clic en Prueba sin carga para acceder al modo de prueba.

 

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Prueba sin carga.

Confirme la selección de Prueba limitada o Prueba ilimitada

prueba limitada

prueba ilimitada

Prueba en curso

El icono indica que se ha iniciado la prueba. La prueba se puede interrumpir durante el proceso.

NOTA:

Seleccione Esc y haga clic en OK para detener la prueba. El ATSE regresará al modo automático.

prueba limitada

prueba ilimitada

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Prueba sin carga.

prueba ilimitada

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?