DOCA0214ES–04

Selección de fuente preferible

La Automatic HMI de TransferPacT ofrece una manera sencilla de seleccionar la fuente preferida como fuente normal.

Cuando el grupo electrógeno reciba alimentación normal y la red eléctrica no sea muy estable, seleccione lo siguiente:

Para TransferPacT Automatic: Para seleccionar la fuente preferida, utilice el conmutador DIP a fin de realizar la selección.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?